This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 GPIO 切换

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618326/iwrl6432-iwrl6432-gpio-toggle

器件型号: IWRL6432

您好、  

我将尝试使用 TI 05.05.04.02 SDK 中的运动和存在演示来切换 IWRL6432 上的 GPIO 引脚。 我当时使用以下 常见问题解答指南 作为参考。 我已在 syscfg 中配置了引脚 H10、我们的硬件板基于 TI 的参考设计 EVM、不对硬件进行任何更改。 该引脚似乎一直处于悬空状态、输出电压约为 200mV、不会切换至 0V 或 3.3V。 我已经检查了基本的 PIN 争用,但似乎找不到任何东西,我正在刮头. 我可以使用工业可视化工具连接到器件、并查看配置文件的雷达输出数据和存在检测。 如能提供任何协助、将不胜感激。 我也附上了我正在使用的配置文件。 DetectTest.cfg  

 

此致、

 

Nicolas Krause

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我可以连接 XDS110 调试探针并检查 GPIO 寄存器的状态、虽然引脚多路复用寄存器看起来正确、但看起来与设置为 H10 的输出寄存器不同。 奇怪的是,当我尝试在 freertos_main () 中的 motion_detect () 设置一个断点时,我从来没有按过它。 我可以看到调度器开始、但从不进入设置任务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请允许我们 24 小时的时间,一位专家应尽快答复。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ankit、我们已将断点追溯到 JTAG 连接器上复位引脚断开连接的不良焊盘上。 我认为可以安全地忽略这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您的确认。 现在我将关闭该请求。

    此致

    Ankit