Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
器件型号: IWRL6432
您好、
我将尝试使用 TI 05.05.04.02 SDK 中的运动和存在演示来切换 IWRL6432 上的 GPIO 引脚。 我当时使用以下 常见问题解答指南 作为参考。 我已在 syscfg 中配置了引脚 H10、我们的硬件板基于 TI 的参考设计 EVM、不对硬件进行任何更改。 该引脚似乎一直处于悬空状态、输出电压约为 200mV、不会切换至 0V 或 3.3V。 我已经检查了基本的 PIN 争用,但似乎找不到任何东西,我正在刮头. 我可以使用工业可视化工具连接到器件、并查看配置文件的雷达输出数据和存在检测。 如能提供任何协助、将不胜感激。 我也附上了我正在使用的配置文件。 DetectTest.cfg
此致、
Nicolas Krause