This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:AWRL1432BOOST-BSD–使用 MMWAVE-L-SDK 访问 CFAR 后检测到的点云(包括静止物体)

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618462/awrl1432boost-bsd-awrl1432boost-bsd-access-to-post-cfar-detected-point-cloud-including-stationary-objects-using-mmwave-l-sdk

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

TI 团队大家好、

我们将使用 AWRL1432BOOST-BSD 板开发定制 ARAS 雷达处理栈。

目前、我们已从 MMWAVE-L-SDK (xWRL1432) 刷写了存在及运动和跟踪映像。 使用此固件:

  • 我们通过 UART 接收跟踪输出(对象列表)。

  • 在导出的检测中不会出现静止物体。

  • 只有跟踪的目标可通过 TLV 输出获得。

  • 检测级(CFAR 后)点云数据无法访问。

我们的开发目标与默认的 BSD 用例不同。 我们需要访问检测级点云数据、才能实现我们自己的:

  • 群集

  • 多对象跟踪

  • 对象分类

  • 相对速度和碰撞威胁估计

具体而言、我们需要:

  • 后 CFAR 检测点云输出

  • 距离、多普勒、方位角(和仰角,如果支持)

  • 包含静止物体(即禁用静态干扰消除)

  • 通过 UART 输出(或 CAN,如果支持)


问题

  1. 建议使用哪个 SDK 示例或固件映像来访问检测级点云(而不是跟踪器输出)?

  2. MMWAVE-L-SDK 是否提供了一个类似于导出MMWDEMO_OUTPUT_MSG_DETECTED_POINTS TLV 的 OOB 演示的示例?

  3. 是否可以修改存在/运动演示以导出完整检测 TLV(包括静止物体)?

  4. AWRL1432BOOST-BSD 天线配置是否支持仰角估算?

    当前 CLI 配置

    sensorStop 0 
    channelCfg 7 3 0
    chirpComnCfg 15 0 0 128 4 28 0
    chirpTimingCfg 6 32 0 40 77.5
    frameCfg 2 0 200 64 100 0
    antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 3 2.418 2.418
    guiMonitor 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1
    SigProcChainCfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
    cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
    aoFovCfg –70 70 –40 40
    rangeSelCfg 0.1 10.0
    离合器拆卸 1.
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
    adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
    adcLogging 0
    lowPowerCfg 1
    factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
    boundaryBox –3.5 0 9 –0.5 3.
    sensorPosition 0 0 1.9 0 0
    StaticBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
    gatingParam 3 2 2 4
    状态参数 3 12 50 5 200
    分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
    最大加速度 0.4 0.1
    trackingCfg 1 2 100 3.
    PreenceBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
    MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
    分类器配置 1 3 4.
    波特率 1250000
    sensorStart 0 0 0 0



    感谢您的指导。