请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TMCS1126
是否有任何有关使用 TMCS1126A5AQDVGR 检测交流电流的文档或应用指南? 我希望测量 115V 和 230V 交流线路上的电机电流。
数据表指出器件可以测量交流和直流电、甚至提供了交流图、但我的理解是、交流测量通常需要先校正、或者需要稍后在软件中计算、因为交流波形对称振荡。
一方面、除非采样/处理时间很短、否则我想避免软件工作。 另一方面、我想避免添加整流二极管、因为我的 PCBA 具有独立的交流和直流侧、它们之间有很大的间隙、所以会使布局复杂化并增加风险。