Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004
你好我 myungseok woo 在 wisecontrol。
我们目前正在使用您的 FDC1004QEVM。
我们正在使用 FDC1004 CDC 开发一款根据材料测量电容的产品
然而、当我们将 EVM 连接到我们开发的传感器时、它显示出 16 pF 的固定值、我们无法观察到电容的任何变化。
为了调整 EVM 上的可测量电容范围、我们尝试更改了 CapDAC 设置、但我们仍然无法读取传感器。
如果在 Config(配置)视图中有除调整 CapDAC 之外的任何其他方法允许我们测量传感器、我们将感谢您的技术支持。