This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:ADC 分辨率和 SCL 工作频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619940/opt4001-adc-resolution-and-scl-operating-frequency

器件型号: OPT4001

我想澄清 OPT4001 环境光传感器中未在数据表中明确说明的两个具体技术参数。
  • 请确认 确切的内部 ADC 分辨率 由器件使用、以及线性 ADC 位‑深度值(例如 12‑位、16‑位等)是否适用?
  • 请提供 允许的最大 I²C μ s 时钟频率 是否需要可靠的通信(例如 100kHz、400kHz 快速模式、1MHz 快速+模式等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahana、

    数据表第 8.4.6 节“光分辨率“中的下表列出了器件的分辨率

    最大 I2C 时钟频率可在第 8.5 节 — 编程的数据表中找到

    此致、
    仪表