Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01036
器件型号: TIDEP-01036
您好团队:
客户正在参考 TIDEP-01036 来设计该板。 如果您能回答以下两个问题、我将不胜感激。
40MHz X-tal 负载电容值

40MHz X-tal 与 4.7pF 负载电容器连接。 在 BOM 上、施加负载容量为 8pF 的二极管的 FW4000044Q、即使 PCB 上的线路电容 (Cp) 在 1 英寸的情况下设置为约 3pF、基于 X-tal 的总负载电容也为 4.7pF/2 + 3pF = 5.35pF。 因此、它似乎无法满足 X-tal 规范 8pF。
因为 X-tal 输入引脚的容量很高、所以它的设计低于 X-tal 规格 8pF 的原因是什么? 或者、如果您能告诉我是否有任何其他原因、我也不胜感激。
QSPI 闪存 CS 上拉电阻值

如果施加 47.5k Ω 作为 QSPI CS 信号的上拉电阻并更改为 10K Ω、请检查是否在信号完整性方面不满足 QSPI 时序。
此致、
LINA