This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:IWRL6432FSPEVM–在毫米波雷达可视化工具中帧计数器保持为 0 且“连接到器件时出错“(低功耗存在性演示)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, IWRL6432FSPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1618979/iwrl6432fspevm-iwrl6432fspevm-frame-counter-remains-0-and-error-connecting-to-device-in-mmwave-radar-visualizer-low-power-presence-demo

器件型号: IWRL6432FSPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

您好:

我正在使用 IWRL6432FSPEVM 使用毫米波雷达可视化工具 (v5.5.4.1) 时、我在运行低功耗存在检测演示时遇到了通信问题。

设置详细信息:

  • 板:IWRL6432FSPEVM

  • SDK:MMWAVE-L-SDK 3.1.4.4

  • 可视化工具:5.5.4.1

  • USB 转 UART 适配器:FT232RQ (FTDI)

  • 已安装 FTDI VCP 驱动程序(来自 FTDI 网站的最新版本)

  • JP1 跳线设置为 SYS(根据用户指南进行 SYS3V3)

问题描述:

  1. 我将在处连接到设备 115200 波特 成功。

  2. 选择“Low Power Presence Detection“、然后点击 将配置发送到器件。

  3. 之后、是 帧计数器保持为 0

  4. 转到“快速评估“、可以看到:
    连接到设备时出错
    请连接/重新连接设备。  

  5. 观察结果:

    • 对电路板进行下电上电无法解决问题。

    • Windows 中只出现一个 COM 端口(单个 UART 接口)。

    • 发送配置之前、通信在 115200 下工作。

    • 波特率切换至 1250000 后、数据流不会开始。

    问题:

    1. 在本演示中、FT232RQ USB-UART 适配器是否完全支持 1.25Mbps 流式传输?

    2. IWRL6432FSPEVM 是否需要特定的 USB-UART 配置或硬件流控制来实现高速数据?

    3. 是否有建议的波特率设置或修改以确保稳定运行?

    4. 是否建议为该演示使用不同的 UART 接口或适配器?

    请提供任何指导。

    谢谢你。 image.pngimage.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

    此致、  
    Fardin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fardin:  

    我不熟悉这个问题。 根据 FTDI 网站的描述、我没有任何理由怀疑 FT232RQ 会导致问题。 您能为我测试几件事吗?  

    1. 您是否可以尝试加载“CUSTOM"cfg 文件“ 文件(如《 DLP9342FSPEVM 用户指南》中所示)、而不是使用 GUI 中预定义的低功耗存在检测配置。 步骤 9. 标题部分的“摘要“ 为毫米波演示运行毫米波可视化工具 GUI 。 对于 cfg 文件、您可以使用{MMWAVE_L_SDK}\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-EVM\PresenceDetect.cfg

      如果问题仍然存在、 请 在文本编辑器中打开 PresenceDetect.cfg、并在行首添加“%",“,以、以注释掉 baudrate 命令。  

    2. 您能否使用雷达工具箱可视化工具而不是毫米波 SDK 可视化工具进行测试? 同一用户指南文档中的一节详细介绍了执行此操作的过程  运行毫米波工业可视化工具 GUI

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您发送编修。 我已经测试了您推荐的两个选项、结果如下:

    毫米波 SDK 可视化工具中的自定义 cfg 文件

    PresenceDetect.cfg从以下位置加载文件:

    {MMWAVE_L_SDK}\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\PresenceDetect.cfg

    配置命令已成功发送到器件(所有命令在 CLI 窗口中返回“DONE")“)。 不过:

    • 帧计数器保持为 0

    • 未绘制任何数据

    • 在某些情况下、baudRate 1250000命令似乎无法正确执行(CLI 输出显示截断的波特率行)

    我还编辑了 cfg 文件并注释掉了该baudRate命令(添加在行的开头)%、然后再次进行了测试。 行为保持不变—配置已被接受、但未收到任何帧。




    为此、命令行显示为:

    %****************************************************************************
    %配置开始
    %****************************************************************************

    sensorStop 0

    channelCfg 7 3 0

    chirpComnCfg 8 0 0 256 4 23 2.

    chirpTimingCfg 6 24 0 75 60.5

    frameCfg 2 4 600 4 250 0

    guiMonitor 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    sigProcChainCfg 64 4 2 2 4 4 0 0.5 0

    cfarCfg 2 8 4 3 0 15 0 0.5 0 1 1 1

    aoFovCfg –70 70 –60

    rangeSelCfg 0.25 7.5.

    离合器拆卸 1.

    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000

    adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin

    adcLogging 0

    lowPowerCfg 1

    factoryCalibCfg 1 0 36 3 0x1ff000

    rangeSNRCompensation 1 5 5 6 –20 20 –90 90 3.

    sensorPosition 0 0 1.5 0 0

    mpdBoundaryBox 1 –3.5 0 3.5 0 3.

    mpdBoundaryBox 2 –3.5 0 3.51 7 0 3.

    mpdBoundaryBox 3 0.01 3.5 0 3.5 0 3.

    mpdBoundaryBox 4 0.01 3.5 3.51 7 0 3.

    MinorStateCfg 4 3 12 8 5 20 4 20

    群集配置 1 1 2

    波特率 1250000

    sensorStart 0 0 0 0

    %****************************************************************************
    %配置结束
    %****************************************************************************

    %****************************************************************************
    来自器件的响应百分比
    %****************************************************************************

    sensorStop 0

    已完成

    mmwDemo://>channelCfg 7 3 0

    已完成

    mmwDemo://>chirpComnCfg 8 0 0 256 4 23 2.

    已完成

    mmwDemo://>chirpTimingCfg 6 24 0 75 60.5

    已完成

    mmwDemo://>frameCfg 2 4 600 4 250 0

    已完成

    mmwDemo:/>guiMonitor 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

    已完成

    mmwDemo://>sigProcChainCfg 64 4 2 4 4 0 0.5 0

    已完成

    mmwDemo://>cfarCfg 2 8 4 3 0 15 0 0.5 0 1 1 1

    已完成

    mmwDemo://>aoFovCfg –70 70 –60

    已完成

    mmwDemo://>rangeSelCfg 0.25 7.5.

    已完成

    mmwDemo:/>离合器拆卸 1.

    已完成

    mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000

    已完成

    mmwDemo://>adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin

    已完成

    mmwDemo://>adcLogging 0

    已完成

    mmwDemo://>lowPowerCfg 1.

    已完成

    mmwDemo://>factoryCalibCfg 1 0 36 3 0x1ff000

    已完成

    mmwDemo://>rangeSNRCompensation 1 5 5 6 –20 20 –90 90 3.

    已完成

    mmwDemo://>sensorPosition 0 0 0 1.5 0 0

    已完成

    mmwDemo://>mpdBoundaryBox 1-3.5 0 3.5 0 3.

    已完成

    mmwDemo://>mpdBoundaryBox 2-3.5 0 3.51 7 0 3.

    已完成

    mmwDemo://>mpdBoundaryBox 3 0.01 3.5 0 3.5 0 3.

    已完成

    mmwDemo://>mpdBoundaryBox 4 0.01 3.5 3.51 7 0 3.

    已完成

    mmwDemo://>minorStateCfg 4 3 12 8 5 20 4 20

    已完成

    mmwDemo://>clusterCfg 1 1 2.

    已完成

    mmwDemo://>baudrate 12500ð




    2. Radar Toolbox (Industrial Visualizer)

    我按照用户指南中所述、刷写了开箱即用演示并使用工业可视化工具进行了测试。

    在这种情况下:

    • 检测到 CLI COM 端口 (COM10)。

    • 但是、数据 COM 端口不会自动填充。

    • 可视化工具显示“无法连接“。

    • 帧计数器保持为 0。

    即使在下拉列表中选择了开箱即用演示、器件也不会开始流式传输数据。  



    请帮帮我。  

    此致、  
    Fardin




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fardin:  

    我想看看 SDK 可视化工具中的问题是否可以在我们这边复制。 请给我一两天时间来回复您。 对于工业可视化工具、需要为 CLI COM 和 DATA COM 输入 COM10。 是的、 应在下拉列表中选择开箱即用演示。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Josh。 此外、当我插入或按下“Send config to device“时、我没有看到红色电路板(雷达前端)上的任何 LED 亮起。  我不知道我是否应该看到一个。