Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001, TMAG5170D-Q1
器件型号: TMAG3001
主题: TMAG5170D-Q1 中讨论的其他器件
我有一个非常线性的磁性金属丝,其梯度为 3.4 Teslas/inch ,这是一个相当陡峭的梯度。 我的壮举,完美的线性,翻转极性从北向南(见下文)。 
我想检测拐点在空间中的精确度。 有很多策略可以做到这一点、最简单的方法是两个磁性传感器距离非常近并需要进行一些数学计算。 然而,由于梯度非常陡峭,它们需要非常接近,以免饱和。
例如、如果感应元件的尺寸为 0.030“、则每个传感器的强度均约为 50mT。
0.030“* 3.4 (T/in)= 100mT
理想情况下、对于该应用、感测元件之间的距离大约为 0.020“。
Texas Instruments 的产品线中是否有任何可能适用于此类应用的传感器? 也许作为一个梯度计? 可能是一个具有冗余传感元件以实现冗余的传感器?
理想情况下、该传感器最高可满足 150°C 标准、并且具有非常小的封装尺寸 (LGA、DFN、BGA)。
感谢您的帮助! Ben