Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843AOP
器件型号: AWR1843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AWR1843AOP
大家好、我是第一次使用 AWR1843AOP EVM、并尝试在 Uniflash 中运行开箱即用演示。 Uniflash 未检测到电路板、在进行故障排除时、我发现计算机无法检测到 XDS110 调试器。 我在 windows 11 上操作,但也尝试在 windows 10 设备上操作没有任何差异。
我已安装 CCS、Uniflash 和 TI XDS 仿真包。 当我将电路板插入 PC 时、电路板正常上电、我在设备管理器中看到:
Silicon Labs 双 CP2105 USB 转 UART 桥接器(增强型 COM 端口)
Silicon Labs 双 CP2105 USB 转 UART 桥接器(标准 COM 端口)
我没有看到任何与 XDS110 相关的内容、但在插入雷达时会出现一个“USB Composite Device“。 我已尝试卸载或更新驱动程序、将其指示为搜索 XDS110 驱动程序的确切安装位置、但它告诉我看不到兼容的软件驱动程序。
作为参考、电路板上的 S1 和 S2 开关均设置为关闭。
尽管如此、XDS110 调试器并未在设备管理器中枚举、并且 UniFlash 报告“未检测到调试探针/器件“。
我还应该检查什么吗? 这是否表明板载 XDS110 存在硬件问题?
谢谢你。