This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:LC 振荡波形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2114, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621771/fdc2114-lc-tank-oscillation-waveform

器件型号: FDC2114
主题中讨论的其他器件: FDC1004EVM、FDC2214

IN0A.gif

我附加了使用 FDC2114 的 LC 振荡波形。 振荡不会稳定并继续。 这是个问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该波形应该看起来像阶梯式方波。  请参阅 EVM 的下图。  但您的信号确实具有较大的过冲和下冲。  我建议先对照 FDC1004EVM 原理图检查您的原理图。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我当时查看的是 FDC2114 的 IN0A 端子(而不是 FDC1004EVM)的波形。 出现看起来像连续正弦波的波形是否正常(正弦波中断是异常的)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。  对于 FDC2214、请参阅以下应用手册的第 5 节。  再次观察您的波形、振幅非常低、为 1.17Vpp、可能会导致波形格式错误。  振幅应为 1.2V 至 1.8V。  要调整此设置、请在示波器上监控 IN0A 的同时增加 IDRIVE 寄存器设置。  进行调整、直到振幅尽可能接近 1.8V、而不超过 1.8V。   

    https://www.ti.com/lit/ug/snou139/snou139.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “MUX_CONFIG.DEGLITCH"的“的设置似乎不合适。 将设置更改为适当状态后、获得了连续振荡波形。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。  感谢您告诉我。