This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:AWR2E44x INITCALIBSTATUS 监控器报告初始失败、然后在上电后通过

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1609690/awr2e44pevm-awr2e44x-initcalibstatus-monitor-reports-initial-fail-then-pass-after-power-on

器件型号: AWR2E44PEVM

TI 团队大家好、

我们想澄清一下在上观察到的射频初始化校准状态行为 AWR2E44x

最近、我们启用了几项功能 监控报告 实现多种控制功能。 启用这些监控器后、我们始终在雷达上电期间观察到以下行为:

  • 启动后、监护仪立即报告
    AWR_AE_RF_INITCALIBSTATUS_SB 报告 失败 状态:

    • 合成器 VCO1 调优

    • 合成 VCO2 调优

    • RX IQMM 校准

  • 过了一小段时间后、情况也一样 INITCALIBSTATUS 报告随后对进行的更改 开来

发生此序列(首先报告初始失败,然后通过) 每次打开雷达时

我们希望了解以下几点:

  1. 启用射频监视器报告时、这种行为是预期行为还是正常行为?

  2. 射频初始化校准完全完成之前、初始故障状态是否与中间校准阶段相关?

  3. 从应用或系统的角度来看、只要最终 INITCALIBSTATUS 报告通过、是否应该忽略初始失败报告?

  4. 在启动期间解析 INITCALIBSTATUS 监视器报告时、是否有任何建议的处理或时序注意事项?

使用的软件版本:

  • 毫米波 MCU+ SDK: mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_00

  • DFP 版本: MMWAVE_DFP_02_04_17_01

如有任何澄清或指导、将不胜感激。

此致、
Bruce Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TI 团队:

    仅在 claibration restore(清除恢复)模式下观察到显示器失败报告。

    此致、
    Bruce Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    是否可以在您看到此行为的地方共享显示器报告?


    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     RL_RF_AE_INITCALIBSTATUS_SB 完整的监控报告如下所示:

    此致、

    Bruce Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的分享、请允许我花一些时间来了解一下、然后回到您的身边。

    此外、如果可能、您能否分享已启用的所有显示器、以便在需要时重新创建问题并进行检查。


    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按如下方式设置校准启用屏蔽(恢复模式):

    并按如下方式打开模拟监视器:

    此致、
    Bruce Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的分享。
    看来你不应该观察这种行为,让我在我结束时重新创建它,如果需要,并得到你.

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    何时使用 校准恢复模式?

    初始射频完全校准模式和 校准恢复模式之间是否存在显著的温度变化?  我可以看到温度从 0x2E 变为 0x40。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 何时使用 校准恢复模式?

    =>当雷达 打开传感器时、我使用校准恢复模式

    初始射频完全校准模式和 校准恢复模式之间是否存在显著的温度变化?  我可以看到温度从 0x2E 变为 0x40。

    =>是的,温度是变化的。 当传感器启动时、温度为 0x2E、我会 在校准状态下收到 SYNTH VCO1 调优/SYNTH VCO2 调优失败消息。(但校准更新状态为未更新状态) 一段时间后、我得到了温度为 0x40 时的成功时间间隔。 因此、   当我使用校准恢复模式时、我认为 SYNTH VCO1 调优/SYNTH VCO2 初始状态应该处于故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    我认为这是一种可能的情况。 我仍然无法重新创建您的问题。

    对不起,这种延迟,请允许我一些时间,我会在 2 天内回复你.

    /苛刻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    您能告诉我温度为什么会发生变化吗? 我是说您是在受控环境中进行测试的吗?

    /苛刻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在正常室温下测试雷达。 我不知道为什么 INITCALIBSTATUS 报告中的温度变化很快。

    /Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    出现此序列(首先报告初始失败,然后再报告通过) 每次打开雷达时 [/报价]

    我相信这种行为可以归因于我们看到的温度变化、只要您最终处于校准状态、这应该没问题

    谢谢您、
    恶劣