This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 未被计算机识别

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620629/dca1000evm-dca1000evm-is-not-recognized-by-computer

器件型号: DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944EVMAWR2944

您好、

我一直在 mmWave Studio (v3.1.4.4) 中将 DCA1000EVM 与 AWR2944EVM 配合使用、以使用 Windows 11 机器收集雷达 ADC 数据。 自 2025 年 7 月起、该设置正常运行、并且直到 2026 年 2 月才再次使用。

最近、当尝试在 mmWave Studio 中配置 DCA1000 时、我遇到了错误:“无法读取 FPGA 版本。 [错误–5]"。“。 我已执行以下故障排除步骤、但这些步骤都不起作用:
1.禁用防火墙和 WiFi
2.已更换以太网和 USB 电缆以及交换式 USB 端口
3.在不同的 Windows 11 主机 PC 上测试

此外、我注意到、当 DCA1000 通电时、FPGA_DONE_LED 不会点亮。 因此我尝试重新刷写 FPGA;但是、两种 PC 的“Device Manager“(设备管理器)中都没有 FPGA_JTAG (J4) 和 RADAR_FTDI (J1) 接口。 该设备根本不显示(即使不是无法识别的设备)、因此会阻止重新编程。

根据这些观察结果、我相信我无法恢复电路板、并希望获得一些故障排除技巧或更换。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在电路板上电时分享一下电路板的图像吗?

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享、让我与特定团队核实、然后返回给您。
    此外、到那时、您是否可以尝试使用具有给定额定电压和电流的不同适配器。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    感谢您的答复! 我们将同时尝试使用不同的适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任一 PC 上的设备管理器中都不会出现 FPGA_JTAG (J4) 和 RADAR_FTDI (J1) 接口


    我看到、如果出现这种情况、就没有什么可做的。

    我建议尝试使用不同的电缆或尝试连接另一台 PC。

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我尝试了不同的电缆和主机 PC、但问题仍然存在。 如果我可以尝试其他任何产品、或者我可以继续申请更换、我将不胜感激。

    Junting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    您能否尝试重新安装最新的  mmWave Studio 并检查端口是否出现。

    如果您仍然无法看到端口、则可以继续请求更换。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junting、

    只是确认、您是否曾经使用 5V 以外的电源连接 DCA1000?

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我记得使用其他电源。 DCA1000 只为 5V、AWR2944 为 12V。

    而 mmWave Studio 的版本已经是 3.1.4.4、似乎是 TI 网站上提供的最新版本。

    您能否提供有关如何继续申请更换的建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junting、

    请允许我一些时间、我会向您提供所需的信息。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junting、

    您可以联系 TI 客户支持、他们可以帮助您解决此问题。


    请勿进行更换、必须遵守条款和条件


    /苛刻