This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:用于存储器器件的 PBIST

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621167/awr2e44pevm-pbist-for-memory-parts

器件型号: AWR2E44PEVM

Pbist 之前曾讨论过它是否可以在 L2 存储器上进行、这是结论:“与 TI 讨论后、PBIST 仅通过 L2 上的 RBL 运行、这对 L3 来说是一个风险、因为它将包含安全相关数据。“

因此、这意味着 PBIST 从 L2 上的 RBL 运行、并且无需从 MSS 内核执行任何操作是否正确? 由于我对它有安全手册 SRAM_R2 中的 ID 的系统要求、我认为这不应该是 MSS 要求。

我在安全手册 SRAM_R2B 中对 PBIST 自检的 ID 有另一个要求、对于 MSS 内核是否也应拒绝它、因为我们不执行 PBIST?

对于此 ID MBX3、应根据安全手册仅对 DSS 核心执行此操作?

作为结论,MSS 核心不应该做任何与 PBIST 机制? 请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslaa Mohsen:  

    之前对 Pbist 进行了讨论、讨论是否可以在 L2 存储器上完成、这是一个结论:“与 TI 讨论后、PBIST 仅在 L2 上运行、这对 L3 来说是一个风险、因为它将包含安全相关数据。“

    RBL 在 L2 存储器上运行 PBIST、它会跳转到 SBL、不会给 L3 带来任何问题。  

    [引用 userid=“676489" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621167/awr2e44pevm-pbist-for-memory-parts ]因此、这意味着 PBIST 从 L2 上的 RBL 运行、并且无需从 MSS 内核执行任何操作是否正确? [/报价]

    是的。  

    ]我在安全手册 SRAM_R2B 中对 PBIST 自检的 ID 有另一个要求、它是否也应该因 MSS 内核而被拒绝、因为我们不执行 PBIST?

    是的  

    对于此 ID MBX3、应根据安全手册仅对 DSS 核心执行此操作?

    是的  

    MSS core 不应该对 PBIST 机制做任何事情? 请确认 [/报价]

    仅对于 L2 存储器、MSS 内核不应与 PBIST 机制做任何事情。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogeshwaran、

    感谢您的澄清。

    按照同样的方法、

    - 这是否意味着 DSS 不能在其存储器上运行 PBIST ?

    - RBL 是否也为 DSS 运行 PBIST、还是仅为 MSS 运行?

    此致、

    Abdelrahman ELADAWY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman Eladawy:  

    - 这是否意味着 DSS 不能在其存储器上运行 PBIST?
    - RBL 是否也针对 DSS 运行 PBIST、还是仅针对 MSS 运行 PBIST?

    RBL 将 仅在 L2 存储器上运行 MSS 的 PBIST、尤其是这一点。

    所有其他存储器、包括中的存储器  DSS 、必须在中执行 PBIST  SBL  (辅助引导加载程序)、简而言之:RBL 具有  不会  在 DSS 上执行 PBIST

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Yogeshwaran、

    只是双重确认我的理解。

    这意味着,对于我们芯片中的所有存储器 ,这些安全机制:  

    - LBIST 自动覆盖
    - LBIST 的执行
    -存储器的 PBIST 检查
    - PBIST 自动覆盖
    - PBIST 的软件测试

    只能从执行 引导加载程序:
    MSS L2 发件人: RBL
    所有其他存储器 发件人: sbl

    您能否就此作出确认? 您是否也请参阅 FSM 或 AWR2E44-ECO 的 TRM 中确切提到的位置?

    此致、
    Abdelrahman ELADAWY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Yogeshwaran、

    这是一个很好的提醒, 请您 注意我们的查询。

    谢谢你。  

    此致、
    Abdelrahman ELADAWY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:  

    对延迟的回复表示歉意

    再次确认我的理解。

    是的、您的理解是正确的、  

    您能确认一下吗? 您是否也请参阅 FSM 或 AWR2E44-ECO 的 TRM 中确切提到的位置?
    [/报价]

    TRM 第 1165 页、第 4.2.4 节“引导 ROM 架构“

    您可以参阅功能安全手册文档页面编号 21.  SA_AWR294x_RBL_13、-  由于这是一个安全资源、我无法提供这方面的限制。   

    对于 (MSS L2) 存储器、RBL 会保留 PBIST 硬件/软件状态以供 SBL 验证。  

    谢谢您、  

    Yogeshwaran Raguraman.