Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMAG5273
尊敬的团队:
TMAG5273 是否需要 I2C 上拉电阻器? 我想知道 2.2K 是否足够。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kailun:
感谢您发布到传感器论坛!
典型的建议值为 4.7kΩ。 但是、选择上拉电阻器时的唯一要求是不要超过引脚上的输出电流额定值、在本例中为 2mA。
此外、 如果需要帮助计算 I2C 线路的上拉电阻值、以下应用手册很好地解释了如何计算该值: I2C 总线上拉电阻计算
此致、
~Alicia