This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:查询从 AWR2243 2x 级联 EVM 获得的 ADC 原始数据

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624083/dca1000evm-query-on-adc-raw-data-capture-from-awr2243-2x-cascade-evm

器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243

您好团队:

我目前正在使用 AWR2243 2x 级联 EVM 并想捕获 ADC 原始数据(FFT 前级) 提供定制信号处理和算法开发。

我想澄清以下几点:

  1. DCA1000EVM 必须从捕获 ADC 原始数据 AWR2243 级联 EVM 、或者是否有其他方法可用于直接从器件中提取 ADC 数据?

  2. 如果是 DCA1000EVM 是否有必要、您能否确认建议的捕获 ADC 原始数据的程序或工具?

非常感谢任何文档、示例脚本或指导、它们对我的开发工作非常有帮助。

此致、
MIIT D. Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是、需要 DCA1000 来捕获原始数据。

    请参阅文档:

    C:\data-nobackup\2026\radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_cascad\docs

    谢谢你
    Cesar