Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243、
您好团队:
我目前正在使用 AWR2243 2x 级联 EVM 并想捕获 ADC 原始数据(FFT 前级) 提供定制信号处理和算法开发。
我想澄清以下几点:
-
是 DCA1000EVM 必须从捕获 ADC 原始数据 AWR2243 级联 EVM 、或者是否有其他方法可用于直接从器件中提取 ADC 数据?
- 如果是 DCA1000EVM 是否有必要、您能否确认建议的捕获 ADC 原始数据的程序或工具?
非常感谢任何文档、示例脚本或指导、它们对我的开发工作非常有帮助。
此致、
MIIT D. Prajapati