This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:有关 PGA460 传感器和放大器的问题;变压器频率支持

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624356/pga460-questions-about-pga460-transducer-transformer-frequency-support

器件型号: PGA460

问题 1:PGA460 是否支持 100kHz 超声波传感器?
问题 2:评估板上换能器的工作频率为 58kHz、BOM 中变压器 T1 (TDK B78416A2232A003) 的工作频率为 52kHz。 该变压器是否支持 64kHz? 如果没有、您可以推荐任何新车型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    感谢您发布到传感器论坛!

    关于您有关 PGA460 是否可以支持 100kHz 传感器的问题、请参阅下面的 E2E 链接、该链接详细介绍了此主题:

     PGA460-Q1:100kHz 运行? 

    B78416A2232A003 变压器 应能够支持 64kHz 传感器。

    下面链接了可与 PGA460 配合使用的传感器和变压器列表:

    • PGA460 传感器和变压器列表 
      • (注意:这并不是一个详尽的列表,因为它仅包括当时已使用 PGA460 进行了测试的传感器和变压器)   

    此致、

    ~Alicia