Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PGA460
问题 1:PGA460 是否支持 100kHz 超声波传感器?
问题 2:评估板上换能器的工作频率为 58kHz、BOM 中变压器 T1 (TDK B78416A2232A003) 的工作频率为 52kHz。 该变压器是否支持 64kHz? 如果没有、您可以推荐任何新车型吗?