This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:涡流位移传感器

Guru**** 2810505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623670/ldc5072-q1-eddy-current-displacement-sensor

器件型号: LDC5072-Q1

您好:

可以将 LDC5072 用作差分涡流位移传感器、如下图所示、其中两个红色线圈是串联接线的激励线圈、两个蓝色线圈是感应线圈。  绿色金属导电目标在两个感应线圈之间来回移动。 如下面的草图中所示。  或者 TI 是否计划构建这样的特殊传感器 IC?

谢谢 Conor。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我对导电目标相对于感应线圈和激励线圈的运动有点困惑、但我们确实提供了用于进行距离测量的器件、例如 LDC1612。 我还建议阅读 LDC 器件选择指南

    LDC5072 还能够进行距离 测量、但器件必须处于固定增益模式。

    我希望这回答了您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase!