This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:在定制 PCB 和 HDC3020EVM 上观察到显著的自发热

Guru**** 2811905 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1, HDC3020EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624627/hdc3020-q1-significant-self-heating-observed-on-both-custom-pcb-and-hdc3020evm

器件型号: HDC3020-Q1
主题中讨论的其他器件: HDC3020EVM

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 HDC3020-Q1 开发大批量生产 PCB。 在几个原型设计阶段、我观察到该传感器对自发热非常敏感。

通过硬件迭代、我成功地将传感器与外部热源(特别是电源级)隔离。 不过、在运行的前 3 分钟、我仍然观察到自发热的趋势、这会使相对湿度读数出现明显漂移。

对这一点感到惊讶、我决定使用 HDC3020EVM 进行相同的评估。 我期望 EVM 不会出现任何自发热、因为它根据用户手册实施了更有效的热隔离布局技术。

结果出乎意料:HDC3020EVM 具有与定制 PCB 完全相同的自发热动态特性。

由于两种不同的 PCB 设计(两者都正确隔离)具有相同的行为、因此我必须问:

我是否应该得出结论、HDC3020-Q1 即使在没有外部热量的情况下也具有强大的内部自热动态、这会显著影响测量精度?

我正在使用自动测量模式每 2 秒 (0.5Hz) 收集一次测量值、因为我知道数据表指出、对于此模式、建议不要超过每分钟一次测量值、以避免自发热。

即使是在您自己的 EVM 上看到此类关键影响、也与我们的应用要求有关。

感谢您对此提供反馈、因为解决这种热漂移对于我们的生产阶段至关重要。

(EVB =评估板):

Capture.png

有关制造的其他问题:

除了自发热问题外、我还有另一个意见。 我们注意到一个特定生产批次中存在正 RH 偏移、而另一个批次中没有这种偏移。

即使峰值温度不超过 260°C、焊接期间的回流炉曲线是否可能会在湿度读数中引入正偏移

如果是、您能否提供此器件的理想回流焊曲线? 我们担心、热斜坡或浸泡时间的变化可能会影响聚合物的基线。



此致、

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    即使在最高轮询速率下、由于自发热、HDC 部分也不应像您看到的那样发生移位。 我尝试使用 EVM 重现您看到的内容、但没有看到类似这样的行为。 希望我们能够了解到这一条。

    我想先详细了解您的测试。

    1) 如何测试 EVM、是否通过 USB 将其插入计算机并使用 GUI? 还是将分线板与您自己的代码一起使用?

    2) 您能否进行更长的测试,比如 30 分钟? 我希望看到长期的行为。 如果您也可以包括温度测量值、那会很好。

    3) 是否可以为温度或湿度添加任何类型的外部参考?

    至于您关于批次 RH 偏移的问题、我认为正偏移 与回流炉温度无关。  

    4) 此批次与其他批次之间使用或存储部件的化学品是否有任何差异?

    5) 您是否有关于偏移的任何信息 — 它是获得的还是更多的是湿度的恒定变化?

    5) 这些器件的批号是多少?

    谢谢您、

    Hypatia