This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP 的最大电流消耗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623299/iwrl6432aop-max-current-draw-of-iwrl6432aop

器件型号: IWRL6432AOP

您好:  

我的客户在使用该器件时、电池电压和温度出现较大的尖峰。 您能否填写 IWRL6432AOP 器件的最大电流消耗? (这不是 EVM,这是生产级板)。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否为此主题分配某人? 这是针对客户的、我们将在下周初进行每周支持呼叫、这很可能会出现在该呼叫中。 我在 DS 中找不到此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    最大消耗电流将取决于应用配置。 您能帮助提供 cfg 文件吗? 但是、以下详细介绍了 IWRL6432AOP 每个电源轨的最大峰值电流要求。 请参阅数据表的第 7.8 节。

    由于我们已经在通过邮件讨论此主题、我可以关闭此主题吗?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、 我很高兴关闭此主题、但很难获得团队的回应。 您能回答这个主线程吗? 我将再次 ping 您、并附上他们的配置。