This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR:关闭噪声

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625424/ti-magnetic-sense-simulator-turn-off-noise

部件号:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Thread 中讨论的其他器件: TMAG5273

您好、

我可以关闭仿真器中产生的噪声吗? (使用 TMAG5273 的 IM)

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    遗憾的是、此时无法禁用工具中的噪声。  我已将其添加到客户请求的功能列表中、以便在打开工具进行修订时考虑这些功能。  我们目前没有计划在该工具上执行任何开发周期、因此不会在任何对您有用的即时时间表中实施。

    相反、要对此进行建模、您可能需要将报告导出到.csv 文件(仿真后,单击右上角的“..."符号“符号)符号)。  从生成的文件中、可按照以下过程计算基本 ADC 转换:

    通道输出= B *2^ N /(2 * 距离 )

    其中:

    • b. 是您正在采样的输入磁场的相应分量 (Bx、By 或 Bz)
    • 距离 即传感器的选定满量程输入范围。 该值乘以 2 以考虑 FS 输入范围。  即+/–40mT 是 80mT FS 输入范围。
    • N 是转换输出的位数。  在 1x 下进行均值计算 n=12、因为集成 ADC 具有 12 位分辨率、但如果均值计算为 2 倍或更高、则输出将扩展至 16 位。  完整 32 倍过采样下的 ENOB 最大值约为 14.5 位、但在这种情况下、完整寄存器值扩展到 n=16。 如果在 1x 平均值计算中、您可以在标准 I2C 事务中读取所有 16 位、但 4 LSB 将没有太大意义。  如果正在截断、请使用 n=12、但如果使用这些位执行转换计算、则应使用 n=16。

    谢谢、

    Scott