Other Parts Discussed in Thread: TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, TMAG5273
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Thread 中讨论的其他器件: TMAG5273
您好、
我可以关闭仿真器中产生的噪声吗? (使用 TMAG5273 的 IM)
谢谢!
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, TMAG5273
部件号:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Thread 中讨论的其他器件: TMAG5273
您好、
我可以关闭仿真器中产生的噪声吗? (使用 TMAG5273 的 IM)
谢谢!
Robin
Robin、
遗憾的是、此时无法禁用工具中的噪声。 我已将其添加到客户请求的功能列表中、以便在打开工具进行修订时考虑这些功能。 我们目前没有计划在该工具上执行任何开发周期、因此不会在任何对您有用的即时时间表中实施。
相反、要对此进行建模、您可能需要将报告导出到.csv 文件(仿真后,单击右上角的“..."符号“符号)符号)。 从生成的文件中、可按照以下过程计算基本 ADC 转换:
通道输出= B *2^ N /(2 * 距离 )
其中:
谢谢、
Scott