This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP144:来自 TMP144 的数据问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP144, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1621632/tmp144-issue-with-data-from-tmp144

器件型号: TMP144
《Thread: TMP1075》中讨论的其他器件

您好:  

在特定电路板上、TMP144 传感器会给出故障值。 下面的波形中特定值上方用绿线表示。 造成这种情况的原因是什么?

此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    我假设这是可重复的? 链条中的第三个传感器是否总是报告错误的值? 您能否尝试仅更换该传感器并报告结果?

    这是四焊球 BGA 器件、我们通常会在这些封装上看到焊接故障。 器件可能会由于焊接故障而本身发热、也可能会造成 EOS 损坏。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren、

    是的、这是可重复的。

    我的 16 TMP144 电路板可靠性差。 例如、另一个具有 16 个 TMP144 的电路板显示有 15 个器件、而只有 11 个器件发送其数据。

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述帖子的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此图中、发出单次触发命令 0xF2、0x00、0x62。  传感器此时将开始温度测量。 测量最多需要 35mS 它在规格表中称为转换时间。 在发出单次触发后和读回温度数据之前、必须引入 35ms 的延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ren 的答复。 在下一次阅读的董事会也给出了相同的数目(11 的 15 个)答复。 请注意、它配置为连续读取、而不是单次读取。

    总之、我现在要结束了。 我们已经移至支持 16 个 I2C 地址的 TMP1075、因此我们可以在电路板上拥有多个传感器。