请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: DRV5055
我们使用 DRV5055Z4 已经 7 年、并实施了校准例程、以考虑不同的增益和电流补偿、迄今为止这些增益和电流补偿都很正常。
现在我们注意到、较新的传感器看起来略有不同、原因在于它们来自新的美国制造厂 RFAB (PCN20240502001.1)。
美国晶圆厂的这些新传感器并未完全与我们当前的校准例程配合使用。
您能给我们提供一些关于这些晶圆厂中的传感器有何不同的更详细信息吗?
明显的芯片变化是否会影响传感器位置? 或者频率响应是否会有所不同?
两个晶圆厂的传感器之间的差异相关的任何信息都将真正帮助我们调整校准例程。