Other Parts Discussed in Thread: LM234
部件号: LM234
您好、您可能会担心的是、
我是一名工程师、负责设计恒流源、如果是一名工程师、负责执行被测器件、待测负载等操作、可以就以下问题提供建议? 我们将设计一个小型恒流源。
哪些类型的被测器件 (DUT) 需要最稳定的电流源?
哪些电流范围最难精确控制?
什么负载 阻抗范围会导致电流源出现问题?
您是否在低电流 (µA μ A–mA) 或高电流稳定性方面遇到了更大的难题?
您需要多大的电流精度?
可接受的温度漂移是多少?
您的电流源需要多高的 ppm 稳定性?
什么电流噪声水平会干扰 DUT 测量?
进行噪声测量时需要考虑多大的带宽?
您的电流源通常可以实现什么负载调节?
它们在多大的负载电阻范围内发生故障?
您的测试仪需要多大的合规电压范围?
您是否需要快速稳定电流源?
负载变化后可接受的稳定时间是多少?
您目前为精密电流源支付多少费用?
如果您可以 为 DUT 测试设计理想的电流源、它会采用什么规格?
我们将尝试在更低的漂移、更高的负载调节精度、更低的噪声和更低的成本方面多次改进。
谢谢您、
Scott Turpin