This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:工程师所需的理想电流源反馈

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625259/lm234-feedback-on-the-ideal-current-source-that-engineers-demand

部件号: LM234

您好、您可能会担心的是、

我是一名工程师、负责设计恒流源、如果是一名工程师、负责执行被测器件、待测负载等操作、可以就以下问题提供建议? 我们将设计一个小型恒流源。

 

哪些类型的被测器件 (DUT) 需要最稳定的电流源?

哪些电流范围最难精确控制?

什么负载 阻抗范围会导致电流源出现问题?

您是否在低电流 (µA μ A–mA) 或高电流稳定性方面遇到了更大的难题?

 

 您需要多大的电流精度?

可接受的温度漂移是多少?

您的电流源需要多高的 ppm 稳定性?

 

什么电流噪声水平会干扰 DUT 测量?

进行噪声测量时需要考虑多大的带宽?

您的电流源通常可以实现什么负载调节?

它们在多大的负载电阻范围内发生故障?

 

 您的测试仪需要多大的合规电压范围?

您是否需要快速稳定电流源?

负载变化后可接受的稳定时间是多少?

 

您目前为精密电流源支付多少费用?

如果您可以 为 DUT 测试设计理想的电流源、它会采用什么规格?

 

我们将尝试在更低的漂移、更高的负载调节精度、更低的噪声和更低的成本方面多次改进。

谢谢您、

Scott Turpin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    建议您查看产品文件夹中列出的技术说明、并查看数据表作为这些问题的研究来源。

    https://www.ti.com/product/LM234

    祝您设计顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忽略 LM234。 这些问题与 LM234 无关、而只需要反馈工程师对用于受测 DUT 或负载的恒流源的需求。 非常感谢 DUT 测试工程师提供的任何反馈。