This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:快速评估和自定义配置 DON't 正常工作、可视化工具 5.5.4.1 和 SDK 5.5.4.2

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625122/iwrl6432aopevm-quick-evaluation-and-custom-config-don-t-work-properly-visualizer-5-5-4-1-with-sdk-5-5-4-2

器件型号: IWRL6432AOPEVM

我正在使用 IWRL6432AOPEVM 评估板和可视化工具 5.5.4.1、其版本与下载的 MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02 文件一同打包。 我可以使用可视化工具使用“存在和运动与跟踪“图像刷写器件、并在 Configuration Dashboard 中加载“低功耗存在检测“配置、器件看起来正常工作并在绘图窗口中显示数据。 但是、我无法加载自定义配置;可视化工具在尝试加载时无响应。 另外、我无法进行“Quick Evaluation“、当我尝试该操作时、可视化工具会提示无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以共享自定义配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来要发送一个配置文件、但现在我发现我创建的任何自定义配置都是有效的! 唯一改变的是我的计算机已重新启动。 我会说、在重新启动之前、我尝试了另一个相同的评估板、使用相同的固件进行刷写、并且加载自定义配置没有问题。 因此,似乎在该评估板内部发生了一些事情,并结合我的浏览器/计算机的状态,这是造成问题。 现在似乎已修复、因此我无法进一步进行故障诊断。 感谢您的回复。