Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432AOPEVM
我正在使用 IWRL6432AOPEVM 评估板和可视化工具 5.5.4.1、其版本与下载的 MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02 文件一同打包。 我可以使用可视化工具使用“存在和运动与跟踪“图像刷写器件、并在 Configuration Dashboard 中加载“低功耗存在检测“配置、器件看起来正常工作并在绘图窗口中显示数据。 但是、我无法加载自定义配置;可视化工具在尝试加载时无响应。 另外、我无法进行“Quick Evaluation“、当我尝试该操作时、可视化工具会提示无法连接。