This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何减少虚假检测?

Guru**** 2811495 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1624785/iwr6843isk-how-to-reduce-ghost-detections

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

我还有一个问题。 我注意到对象 ID 经常发生变化。 您能否解释一下为什么会发生这种情况?

此外、我目前使用以下配置:

calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256 

检测 10m 至 70m 范围内的物体时、在移动的目标周围有时会出现多个物体。 有趣的是、这些附加物体的速度为 0 m/s

在这种情况下、您建议调整哪些配置参数?

非常感谢您的指导。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否指定正在运行的演示/示例? 您是否在使用我们提供的 cfg 文件?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为这个混乱而道歉。 我当前正在使用 毫米波工业工具箱 4.12.1 的交通监控实验室 。 我使用的线性调频脉冲配置是 68xx_traffics_monitoring_70m_MIMO_2d

    对于硬件设置、我使用 IWR6843ISK 传感器 MMWAVEICBOOST 载板。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我注意到对象 ID 经常发生变化。 您能解释为什么会发生这种情况吗?

    当物体离开雷达的 FOV 后返回并分配新的踪迹时、踪迹 ID 可能会发生变化。  

    对于虚假检测、鬼影通常是由不必要的多路径反射引起的。 如果在应用程序的预期 FOV 之外形成了幻影、最简单的方法是调整跟踪边界框和/或 aoaFov 配置以排除这些区域。

    另一个简单的修复方法有时是增大 CFAR 配置的 SNR 阈值。 这由 cfarCfg 的第二个到最后一个参数控制。 增大该值意味着检测将需要更高的 SNR 才能被视为实际检测、并添加到点云以用于跟踪或其他处理。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会尝试一下。
    此外、当雷达检测到车辆时、有时无法将其作为单个目标进行跟踪、并且目标 ID 会在车辆行驶时不断变化。 您能否解释一下出现这种行为的可能原因?