This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法刷新:无法刷新

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, UNIFLASH, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623408/awrl6432boost-unable-to-flash

器件型号: AWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHIWRL6432

检测到自动

image.png

 

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查是否在刷写模式下正确配置了 SOP 开关。 另外、请确保您选择了正确的 COM 端口。 您可以在 AWRL6432BOOST EVM 用户指南中了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SWRU596

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我针对刷写模式进行了相应的开关。 COM 端口选择“Auto"(“(自动(自动)模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否显示一个设备管理器 COM 端口的对齐情况。 您是否在其中看到 XDS COM 端口。 此外、还可以在连接 USB 时为电路板供电。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    请参阅此处的 COM 端口 13 作为应用用户端口、如下图所示

    然后在功能模式下操作传感器、则生命体征不会出现、如下图所示

    因此、现在我想闪烁生命体征、以便更改传感器开关位置的 SOP 模式、如下图所示

    已启动 Uni Flash

    和已使用“Auto Detect Option“、然后点击“Start(开始)“

    然后选择图像文件

    它显示请下电上电;我需要这里的东西还是只是加载?

    我刚刚点击了“Load Image“

    现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍然可以看到、错误是指定的串行 COM1 不存在。 这意味着它仍采用 Uniflash 中的默认 COM 端口。 XDS COM 端口为 13、可以从设备管理器中看到。 必须通过转到“Settings"和“和“Utilities"选项“选项卡来手动输入 COM 端口。 请尝试一下、并告诉我。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在手动设置中更改 Com13 后、我可以成功刷写和操作。

    我看不到生命体征的传感器频率范围、但我手动测量并确认是 60-61.6GHz。

    现在、我有一些关于生命体征窗口的问题。

    1.心率和呼吸率的准确度是多少?

    2.可通过传感器检测到的最大和最小范围?

    是否有任何 关于生命体征窗口的信息,请分享.

    感谢您解决与生命体征的成功连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否正在使用下面列出的 IWRL6432 生命体征演示? radar_toolbox_folder\source\ti\examples\Industrial_and_Toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    您能否启动一个新的 e2e 并提到 IWRL432?  它由不同的组提供支持。

    此致、

    Zigang