Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425
部件号: DRV425EVM
主题: DRV425 中讨论的其他部件
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我目前正在研究一个项目、其中我使用了三个 DRV425EVM 评估模块。 我对 DRV425EVM 电路板上使用的 PCB 镀层有疑问。
在 DRV425 数据表的第 7.4 节布局–7.4.1 布局指南中、它指出:
“因为可能存在磁化、请勿使用镍金镀层的 PCB 迹线。“
查看 DRV425EVM 的元件列表时、我注意到一些元件(例如电阻器)被指定为具有镍镀层。 这就提出了一个问题、即 PCB 本身是否也使用包含镍的涂层。
您能否澄清 DRV425EVM PCB 是否使用任何含镍的镀层(例如 ENIG 或类似涂层)、以及这是否对磁场应用的测量精度有任何已知影响?
非常感谢您的支持。
此致、
Edgar