This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:DRV425EVM 的 PCB 镀层材料

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623963/drv425evm-pcb-finish-material-for-drv425evm

部件号: DRV425EVM
主题: DRV425 中讨论的其他部件

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在研究一个项目、其中我使用了三个 DRV425EVM 评估模块。 我对 DRV425EVM 电路板上使用的 PCB 镀层有疑问。

在 DRV425 数据表的第 7.4 节布局–7.4.1 布局指南中、它指出:
“因为可能存在磁化、请勿使用镍金镀层的 PCB 迹线。“

查看 DRV425EVM 的元件列表时、我注意到一些元件(例如电阻器)被指定为具有镍镀层。 这就提出了一个问题、即 PCB 本身是否也使用包含镍的涂层。

您能否澄清 DRV425EVM PCB 是否使用任何含镍的镀层(例如 ENIG 或类似涂层)、以及这是否对磁场应用的测量精度有任何已知影响?

非常感谢您的支持。

此致、
Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、  

    您能否在此处详细介绍一下受关注的元件? 我问的原因是,并非所有镍合金都是一样的。 其中一些电阻器列出了“镍铬“涂层、但这独立于 ENIG。  虽然纯镍是铁磁性的,但在尼古拉斯中加入铬会破坏其磁性结构,并且通常是非磁性的。 避免镍金的建议是由于合金本身的磁性特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、
    没有导致问题的特定组件。
    我刚才注意到一些元件包含镍、这让我想知道 DRV425EVM 上使用的 PCB 镀层类型是什么。

    此致、
    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    感谢您的耐心。

    Carolus 目前不在办公室、但将在 2016 年 3 月 3 日返回星期一时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、

    感谢您的耐心观看。 我确实确认了 EVM PCB 实际上使用了 ENIG。 根据设计人员的看法、ENIG 镀层的磁导率约为~200、如果暴露在极高的磁场下、该磁性可能会变磁、但 EVM 并非用于超精密的测量系统、而只是对器件进行一般评估。