Other Parts Discussed in Thread: DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: DRV5055
1.封装: 3 针,TO-92 或 TO-92S 或类似封装。 引脚顺序如下:

2、引脚长度:≥12.5mm
3.电源电压:支持 3.3V 和 5.0V 电源
4、功耗:≤3.5mA @空载
5.测量范围:≥±100mt
6、灵敏度:≤±2.5mV/Gs.
7、输出: 1/2 电源电压
8.检测带宽:≥20kHz
9、工作温度范围:–40°C 到+85°C
10、包装:卷带(用于自动引脚弯曲)或其他形式