器件型号: IWRL6844
仅限 R5F 的项目和 DPC 调试
目前、我只收到了 R5F (MSS) 内核工程 。
在此状态下、是否可以调试 DPC(动态处理链) 单独使用 R5F 项目处理任务?
OR 为 DSP (DSS) 工程 完整 DPC 操作和调试是否需要?
2.申请可调试的参考工程
如果仅 R5F 工程不足以进行调试、
是否可以获得 可调试的 mmWave_demo (包括 MSS 和 DSS)或可用于调试两个内核的任何参考工程?
3. DSS_L3 存储器使用情况
据我了解、该器件具有大约一半的电压 1.4MB 的 DSS_L3 RAM 。
细节 mmWave_demo 、整个区域似乎得到充分利用。
DSS_L3 存储器的任何部分可用于 用户应用程序 、或者是否为雷达处理保留了整个区域?
4、用户可用的 RAM 和内存减少
我认识到这一点 TCMA_RAM 和 TCMB_RAM 可由用户应用程序使用。
关于 DSS_L3、我想确认以下内容:
- IF 无需距离 FFT 和后续处理(多普勒 FFT、CFAR、AoA 等) 、是否可以减少 DSS_L3 RAM 使用率?
- 如果可以、您能否提供有关可供用户使用的 DSS_L3 存储器数量的近似估算值?
非常感谢您的支持。
此致、
伊藤隆一