This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:IWRL6844 上的内存使用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611101/iwrl6844-memory-usage-on-iwrl6844

器件型号: IWRL6844

仅限 R5F 的项目和 DPC 调试

目前、我只收到了 R5F (MSS) 内核工程
在此状态下、是否可以调试 DPC(动态处理链) 单独使用 R5F 项目处理任务?
OR 为 DSP (DSS) 工程 完整 DPC 操作和调试是否需要?


2.申请可调试的参考工程

如果仅 R5F 工程不足以进行调试、
是否可以获得 可调试的 mmWave_demo (包括 MSS 和 DSS)或可用于调试两个内核的任何参考工程?


3. DSS_L3 存储器使用情况

据我了解、该器件具有大约一半的电压 1.4MB 的 DSS_L3 RAM
细节 mmWave_demo 、整个区域似乎得到充分利用。

DSS_L3 存储器的任何部分可用于 用户应用程序 、或者是否为雷达处理保留了整个区域?


4、用户可用的 RAM 和内存减少

我认识到这一点 TCMA_RAM 和 TCMB_RAM 可由用户应用程序使用。

关于 DSS_L3、我想确认以下内容:

  • IF 无需距离 FFT 和后续处理(多普勒 FFT、CFAR、AoA 等) 、是否可以减少 DSS_L3 RAM 使用率?
  • 如果可以、您能否提供有关可供用户使用的 DSS_L3 存储器数量的近似估算值?

非常感谢您的支持。

此致、
伊藤隆一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将在一两天内提供更新。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您表现出色。
    我想跟进我发布的 上述问题、因为我尚未收到回复。
    如果您需要我方面的任何其他信息、请告诉我。
    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉这里的响应出现了延迟。  

    似乎您一直在研究 MMWAVE-L-SDK6 毫米波演示。  此演示从 MSS 侧执行大部分 DPC、但在 HWA 上执行的距离处理除外。 对于范围处理、R5F 用于配置 HWA、因此不需要 DSS 映像。

    为了调试工程、您需要从源代码重新编译工程并使用 Code Composer Studio (CCS) 调试器。 要重新编译工程、我建议遵循 SDK 中的构建指南。 您 可以在下的 SDK 中找到要导入到 CCS 中的工程 \examples\mmw_demo\mmwave_demo\xwrL684x-evm\r5fss0-0_freertos\ti-arm-clang。  

    DSS_L3 RAM 默认分配给.bss 段、通常用于存储大型数据、例如雷达数据立方体和其他中间数据对象。 但是、每个对象的大小是在运行时确定的、因此为什么在编译时指定了这样大的缓冲区。

    这些对象往往会根据配置前端参数和一些后处理命令而变化。 如果您只打算使用一组或有限的配置、则可以更改分配的大小、以便仅适合所有对象的最大大小。 我建议查看 毫米波传感估算器 、该估算器在“Advanced"选项“选项卡下包含雷达立方体的估算大小。

    希望这能回答您的问题、但如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Kristien