This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004 EVM 采样和输出速率

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626075/fdc1004evm-fdc1004-evm-sampling-and-output-rate

器件型号: FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好:

我们使用的是带感应解决方案 GUI 1.10.0 的 FDC1004 EVM 板。 我们有 2 个问题。  

1) 除非启用所有 4 个通道进行读取、否则数据流不起作用(我们仅使用 CIN3、启用的其他通道不会影响我们、但我认为它会影响采样速度

2) 这是主要的问题。 绘图速度太慢。 从屏幕截图中可以看到、大约为 7Hz、这是编写的 EVM 输出速率。 我们尝试选择“添加样本每 x 秒绘制一次“,但它的剂量没有改变任何东西,绘图速度不会超过 7Hz。 在配置页面中、选择 400 S/s。

我们阅读了 FDC1004 数据表和 GUI 用户指南(我想它适用于较旧版本,但仍然提供有用信息)

我们的主要目的是在 GUI 中获得更快/更平滑的绘图、即使 40-50Hz 是有效的。

 

谢谢你

 

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aykut、

    您可以从 GUI 的配置视图中禁用其他通道。  请参阅下面的。  当我只启用 1 个通道时、我能够看到 100Hz 输出速率。