This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:器件级验证和校准

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626978/hdc3020-validation-and-calibration-at-device-level

器件型号: HDC3020

尊敬的团队:

请帮助客户告知以下问题。


关于器件级的温度和湿度验证和校准、我们想了解如何利用测试装置/条件/设备来满足高精度要求、TI 是否有任何建议或意见分享? 谢谢。


·温度:±0.5°C 精度、0 –50°C 范围  
·湿度:±3% RH 精度、20-80% RH 范围  

·采样间隔:≤60 秒

 

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我对这个问题感到困惑、您能否澄清它们的意图? 他们是否询问要使用什么设备、以便根据这些规格来表征我们的 RH 传感器? 我可以帮助解决这个问题、但我想确保我理解。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex、很高兴见到你。 我是富士康的 RD、现在我的团队正在检查 基本的验证和校准原理、以了解如何在器件级别实现高精度要求?以及哪些设备可以在什么测试条件下支持此要求?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的澄清。 HDC302x 系列一定能够满足上面列出的 Terry 温度和 RH 精度要求。 为了评估 RH 精度、我建议使用可能改变湿度和温度的湿度室、并使用 ISO 17025 校准 RH 基准。 这可以是湿度计或露点镜。 Vaisala 或 RH Systems 是生产良好 RH 参考的公司。

    HDC302x 具有针对 25°C 的额定 RH 精度最小/最大规格、但我们确实提供整个 RH 和温度范围内的典型 RH 精度水平:

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森