Other Parts Discussed in Thread: DRV425-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV425-Q1
您好:
我们正在开发一种关键设计、其中包括 TI 的 DRV425QWRTJRQ1、我们的客户申请了技术联系、以进一步讨论包含但不限于我们应用特定的 MTBF 和降额的要求。 谁将是一个良好的联系人? 谢谢你。
此致、
Nick Adams
高级开发工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nick、
要获取 TI 器件的 MTBF 信息、请点击 产品文件夹的“可订购“部分中的质量、可靠性和封装信息链接。 它需要 my.ti 登录才能查看。
由于您的主题行引用的是产品寿命与寿命、因此我想我还要向您指出 TI 生命周期政策页面。 目前、TI 有多个客户在生产系统中使用 DRV425-Q1。
最后、这似乎也可能与功能安全有关、我想请您参考 DRV425-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档。
请 告知我们需要哪些其他信息/支持。
注意。 Dan