This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425-Q1:DRV425-Q1 产品寿命和寿命

Guru**** 2814895 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626060/drv425-q1-drv425-q1-product-life-and-longevity

器件型号: DRV425-Q1

您好:

 

我们正在开发一种关键设计、其中包括 TI 的 DRV425QWRTJRQ1、我们的客户申请了技术联系、以进一步讨论包含但不限于我们应用特定的 MTBF 和降额的要求。 谁将是一个良好的联系人? 谢谢你。

 

此致、

Nick Adams

高级开发工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    要获取 TI 器件的 MTBF 信息、请点击 产品文件夹的“可订购“部分中的质量、可靠性和封装信息链接。 它需要 my.ti 登录才能查看。

    由于您的主题行引用的是产品寿命与寿命、因此我想我还要向您指出 TI 生命周期政策页面。 目前、TI 有多个客户在生产系统中使用 DRV425-Q1。

    最后、这似乎也可能与功能安全有关、我想请您参考 DRV425-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档。

    请 告知我们需要哪些其他信息/支持。

    注意。 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我正在把你的信息开始. 我也在这篇文章之外给你发了消息。

    此致、

    Nick Adams