器件型号: AWR2243
我根据官方手册《毫米波雷达接口控制》编写了说明、并通过 SPI 直接将说明发送到 2243 芯片;我按顺序执行了步骤、成功接收了 0x5000、0x5005、0x5001;但是、我收到了静态和动态配置的 0x0001 错误;如何解决这种情况? 步骤如下:
1.打开设备电源;
等待 AWR_AE_MSSPOWERUPDONE_SB、返回 DCBAABCD A0360026 000C0000 00015F96 50000018 226C0010 00000000 00000000 00000000 4D10;
3.下载固件,将 xwr22xx_metaImage.h 分成 35 个数据包并发送;返回 DCBAABCD A0360026 000C0000 00015F96 50018 226C0010 00000000 00000000 00000000 A61F
4. AWR_DEV_CONFIGURATION_SET_SB;返回 DCBAABCD A0360022 000C0000 00015F9A 50010014 FEFB073B 3EBC0021 00100000 00000000 B656
5.然后配置 AWR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 和 AWR_RF_Dynamic_CONF_SET_MSG;我尝试发送到各个子模块、所有子模块都返回了 0x0001MSGID 错误消息;例如、以下内容:
发送:12344321;0105001C;04000000;0001FADD;0080000C;000F0007;00000000;7E555619;
返回:DCBAABCD 00160018 040C0000 0001FBC4 00000008 00010000 B339D521