This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:通过 SPI 命令控制 2243 芯片;配置返回 0x0001 错误。

Guru**** 2814355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627359/awr2243-controlling-the-2243-chip-via-spi-commands-configuration-returned-a-0x0001-error

器件型号: AWR2243

我根据官方手册《毫米波雷达接口控制》编写了说明、并通过 SPI 直接将说明发送到 2243 芯片;我按顺序执行了步骤、成功接收了 0x5000、0x5005、0x5001;但是、我收到了静态和动态配置的 0x0001 错误;如何解决这种情况? 步骤如下:

1.打开设备电源;

等待 AWR_AE_MSSPOWERUPDONE_SB、返回 DCBAABCD A0360026 000C0000 00015F96 50000018 226C0010 00000000 00000000 00000000 4D10;

3.下载固件,将 xwr22xx_metaImage.h 分成 35 个数据包并发送;返回 DCBAABCD A0360026 000C0000 00015F96 50018 226C0010 00000000 00000000 00000000 A61F

4. AWR_DEV_CONFIGURATION_SET_SB;返回 DCBAABCD A0360022 000C0000 00015F9A 50010014 FEFB073B 3EBC0021 00100000 00000000 B656

5.然后配置 AWR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 和 AWR_RF_Dynamic_CONF_SET_MSG;我尝试发送到各个子模块、所有子模块都返回了 0x0001MSGID 错误消息;例如、以下内容:

发送:12344321;0105001C;04000000;0001FADD;0080000C;000F0007;00000000;7E555619;

返回:DCBAABCD 00160018 040C0000 0001FBC4 00000008 00010000 B339D521

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们团队的某个人将很快在这里回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢;我按手册的顺序编写了说明并通过 SPI 发送;但是、当到达 AWR_RF_STATIC_CONF_SET_MSG 时、它总是返回 0x0001;然后我猜是因为我需要下载固件;所以我从官方 2243 示例中下载了 xwr22xx_metaImage.h、方向为 0x0-META_IMAGE、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获命令后、发现错误:命令发送到错误的目标。