This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:当 D+和 D-悬空时

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627738/tmp461-when-d-and-d--are-floating

器件型号: TMP461

尊敬的专家:

客户正在使用 TMP461AIRUNR-S、对 D+和 D-引脚有一个快速问题:

如果我不使用远程温度检测引脚、是否可以将其保持悬空状态? 使它们保持未连接状态是否会影响 IC 的运行?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果未将远程传感器与 TMP461 配合使用、D+和 D-输入必须连接在一起、以防止无意义的故障警告。

    此致、
    仪表