Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP461
尊敬的专家:
客户正在使用 TMP461AIRUNR-S、对 D+和 D-引脚有一个快速问题:
如果我不使用远程温度检测引脚、是否可以将其保持悬空状态? 使它们保持未连接状态是否会影响 IC 的运行?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.