Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR1843AOPEVM
器件型号: AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、
你好!
我有一个连接到 MMWAVEICBOOST 电路板以进行调试的 AWR1843AOPEVM。
调试一般都可以正常工作、但是、当我进入某些函数查看它们所做的 CCS 时、往往会通过浏览按钮提示我、声称它找不到包含该函数的.c 文件。
这是正常行为吗? 这些.c 文件通常位于 CCS 安装文件夹或 Radar SDK 安装文件夹中、因此我认为 CCS 应该能够在没有手动指向它们的情况下找到它们。
此外、在编译工程时、如果 CCS 不知道这些函数所在文件的位置、CCS 如何包括这些函数? 它们是否以预编译形式呈现在其他地方?
提前感谢您的任何答复和解释!
-Szabi