This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:采用 AWR1843AOP 的 CCS 系列

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620441/awr1843aopevm-ccs-shenanigans-with-awr1843aop

器件型号: AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

你好!

我有一个连接到 MMWAVEICBOOST 电路板以进行调试的 AWR1843AOPEVM。
调试一般都可以正常工作、但是、当我进入某些函数查看它们所做的 CCS 时、往往会通过浏览按钮提示我、声称它找不到包含该函数的.c 文件。
这是正常行为吗? 这些.c 文件通常位于 CCS 安装文件夹或 Radar SDK 安装文件夹中、因此我认为 CCS 应该能够在没有手动指向它们的情况下找到它们。
此外、在编译工程时、如果 CCS 不知道这些函数所在文件的位置、CCS 如何包括这些函数? 它们是否以预编译形式呈现在其他地方?

提前感谢您的任何答复和解释!
-Szabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Szabi:
        我已经就此问题邀请了我们的软件专家。 请在接下来的两天给他们进行调查并做出相应的回应。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一段时间了。
    您是否碰巧对它有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Szabolcs:

    很抱歉耽误你的时间。 当 CCS 声明无法找到.c 文件时、通常是因为此 C 文件位于 SDK 中并在工程代码中链接到该文件。 最简单的做法是向 CCS 显示、方法是在出现该选项时浏览找到该选项。 对于当前版本的 CCS、这是正常的预期行为。

    是的、它们链接到编译器包含的这些文件。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好!

    感谢您的解释。 我似乎很奇怪、CCS 可以在编译时获取这些文件、但在调试时无法获取。 但是、如果是预期的行为、则除了在调试时单独浏览它们之外没有其他任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是的、这是 CCS 的一个奇怪现象。 我想这是因为调试系统连接不佳 — 我将接受此反馈并了解我们可以如何改进该系统。 我正在关闭此 TT、但如果您有任何问题、请随时打开另一个 TT。

    此致、
    Vignesh K.