Other Parts Discussed in Thread: OPT4001DNPQ1EVM, OPT4001
器件型号: OPT4001DNPQ1EVM
主题中讨论的其他器件: OPT4001
大家好 TI Suppor Tema、
我使用 OPT4001DNPQ1EVM GUI 并通过 CSV 文件导出输出数据。
主题:有关使用两个 OPT4001 EVM 同时记录和时间同步的问题
我正在尝试根据比较光测量数据 同时从两个 OPT4001 EVM 板记录数据 、每个连接到 独立的笔记本电脑 。 但是、我面临着与时间同步和 EVM 连接相关的限制。 我的问题如下:
1. CSV 时间轴问题和绝对时间同步
从 OPT4001 EVM GUI 将数据导出到 CSV 文件时、 时间列固定为 1.77E+09 等值 并且不会随着时间的推移而发生有意义的变化。
因此、无法同时比较两台不同笔记本电脑上的测量结果。
问题 1:
是否有可能 修改用于 CSV 导出的 Python 代码 以便将时间列替换为 PC 的绝对系统时间 (例如,)07:08:36?
我的意图是 同步两台笔记本电脑的系统时钟 、因此绝对时间戳可以用于比较在同一现实世界中进行的测量。
2.将两个 OPT4001 EVM 连接到单个 GUI
我知道、当两个 OPT4001 EVM 板连接到单台笔记本电脑时、: “EVM Selector“窗口仅需要选择一个 EVM 使两者不能同时运行。
问题 2:
是这样的 无法在单个 GUI 实例中同时连接和记录两个 OPT4001 EVM 板 ?
3.通过 I2C 接线在两个 EVM 之间同时记录
我看到一些参考文献表明这是可能的 使用跳线连接两个 OPT4001 EVM 的 I2C 线路 并执行同步日志记录。
问题 3:
在此配置中:
- 应该做 全部 8 个引脚 需要通过跳线连接?
- 设置是否正确 I2C 地址不同 (例如,一个 ADDR 引脚连接到 GND、另一个连接到 VDD)?
3-1. “同步“日志记录的性质
问题 3-1:
如果以这种方式共享 I2C 线路、系统是否能真正发挥作用 同时记录 、
或者用这样的方式来描述它更准确 顺序(交错)日志记录
(例如,传感器 1→传感器 2→传感器 1→传感器 2)?
根据我对 I2C 操作的理解、数据采集似乎更有可能发生 而不是严格同步 、我想确认这一假设是否正确。
提前感谢您的澄清和技术指导。
Jaewon Park。