This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:生命体征监测的适用性

Guru**** 2846160 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629328/awr2544-applicability-for-vital-sign-monitoring

器件型号: AWR2544
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

尊敬的先生或女士:

 

在 Nokia、我们致力于研究医院环境中患者监护的传感解决方案、并正在寻找适用于位置检测、生命体征监测等的短距离雷达解决方案的组件

 

我们已经确定了一些 TI 器件、这些器件可能有助于实现这一目的。 因此、我们对您的评估很感兴趣。

 

我想简要介绍一下我们的关键要求。 组件应包含如下功能

-多个射频发送器和接收器,

-虚拟阵列 MIMO,

-数字信号处理,

启用波束控制功能、如

-扫描角度大于 90 度

-角度分辨率< 2 度

-到物体的距离< 10m、

并提供高度集成。

 

我们确定了以下对我们的目的有用的组件:

  • 适用于 76-81GHz 的 TI-IWRxxx(评估套件?)
  • TI-AWR2544LOP-Evalboard-GoldenDevices 天线
  • 用于雷达应用的 DSP 芯片?

您能否建议哪些组件最适合、甚至是所列组件以外的组件?

 

是否可以获取与我们应用相关的数据表或性能规格、或许还可以获取一些用于性能评估的组件?

 

非常感谢您的反馈。

 

此致、

Dieter Ferling
诺基亚贝尔实验室
无线电收发器研究

电话:+49 15155154442

dieter.ferling@nokia-bell-labs.com

诺基亚通信有限公司 千克
Magirusstraße 870469 Stuttgart
Sitz der Gesellschaft: München /注册办事处:慕尼黑
注册表: München /商业登记: Munich, HRA 88537
WEEE-Reg.-Nr.:DE 52984304
H ö Persönlich haftende Gesellschafterin /普通合伙人:诺基亚解决方案和网络管理股份有限公司
Geschäftsleitung /董事会: Eleftherios Papadopoulos(Sprecher/发言人), Oliver Frede, Marc Malten
Vorsitzender des Aufsichtsrats/监事会主席:Hans-G ü Jürgen Bill
Sitz der Gesellschaft: München /注册办事处:慕尼黑
注册表: München /商业登记: Munich, HRB 163416

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • xWR2944:这可能是您的最佳选择。 它是一款高度集成的单芯片 (4 TX、4 RX)、工作频段为 76GHz 至 81GHz。 它包含一个 C66x DSP 和一个专用硬件加速器 (HWA 2.1)、可提供高级波束控制和生命体征跟踪所需的高计算能力。
    • IWR6843:另一款出色的备选器件 (3 TX、4 RX)、可通过高性能 C674x DSP 和 HWA 提供 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围。

    谢谢、

    E. Shareef