This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:COM 端口未出现在设备管理器中

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628571/iwr6843aop-com-ports-not-appearing-on-device-manager

器件型号: IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

我正在使用 IWR6843AOP、并尝试通过 UniFlash 将二进制文件刷写到器件中。 UniFlash 需要为刷写过程选择正确的 COM 端口、但当我使用 Micro-USB 电缆将电路板连接到笔记本电脑时、Windows 器件管理器中不会显示 COM 端口。 相反、我只能看到随附的屏幕截图中显示的行为。

为了找出问题、我在台式计算机上测试了相同的主板和电缆、并在该计算机上成功检测到该设备。 基于此、硬件似乎可以正常工作、问题似乎是我的笔记本电脑环境所特有的。

如果对导致笔记本电脑上的 COM 端口无法枚举的原因有任何建议或建议的故障排除步骤、我将不胜感激。 例如、我希望获得有关这是否与驱动程序、USB 端口兼容性、电源、电缆检测或其他配置问题有关的指导。

感谢你的帮助。